Vorteile von FTS - fahrerlose Transportsystemen
In den letzten Jahren stieg die Nachfrage nach Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) deutlich an. Dieser Markt wird im Jahr 2027 einen erstaunlichen Wert von 13,52 Mrd. $ erreichen. Zum Vergleich im Jahr 2019 lag der Marktwert noch bei 5,21 Mrd. $.
Es gibt einen Grund, warum die Akzeptanz für diese Technologie so spürbar zugenommen hat. Entgegen dem weit verbreiteten Irrglauben, dass FTS kostenintensiv sind und einen zu starken Eingriff in den Fabrikablauf darstellen, lässt sich diese Technologie flexibel und zuverlässig in verschiedene Anlagen integrieren. Doch dies sind nicht die einzigen Vorteile, die Unternehmen aus diesen Systemen ziehen können.Hier sind einige Vorteile von FTS etwas ausführlicher dargestellt.
Verlässlichkeit
Die Tatsache, dass diese Fahrzeuge autonom arbeiten, bedeutet, dass sie nicht nur die Produktivität und Effizienz steigern, sondern auch sehr zuverlässig, für sich wiederholende Aufgaben geeignet sind. Wenn Sie diese Systeme in Ihrer Fabrikumgebung installiert haben, müssen die Werker ihren Arbeitsplatz für Transportaufgaben nicht mehr verlassen. Die körperliche Arbeit, Gegenstände von einem Ort zum anderen zu tragen, entfällt. FTS sorgen also dafür, dass Transportaufgaben weniger körperlich anstrengend für die Mitarbeiter sind.
Mit FTS von AMR ABB Robotics laufen die Priorisierung sowie die Bearbeitung von Aufträgen zuverlässiger ab. Kunden, die unsere Systeme produktiv eingesetzt haben, berichten von weniger fehlgeleiteten Artikeln und weniger Produktverlusten. Die Auftragsgenauigkeit, die mit dieser Technologie einhergeht, ist also sehr effizient.
Sicherheit
Wir erhalten oftmals Sicherheitsanfragen von potenziellen Kunden. Die Fragen drehen sich um die folgenden Themen:
- Sicherheitsstandards von FTS
- Gewährleistung der Sicherheit bei der Verwendung des Produkts
- Maßnahmen gegen das Risiko des Umkippens der FTS
- Sicherheit bei freitragenden Lasten
Die besten Fahrerlosen Transportfahrzeuge sind mit fortschrittlichen Sicherheitssystemen ausgestattet. Der Aspekt Sicherheit ist bei diesen Maschinen besonders wichtig, denn auch wenn sie die meiste Zeit mit Personal interagieren, das in der Bedienung der FTS geschult wurde, können sich auch Personen in ihrer Nähe aufhalten, die diese Technologie noch nicht kennen.
Es ist daher wichtig, einen Anbieter mit einer ausgezeichneten Sicherheitsbilanz zu wählen. AMR ABB Robotics ist seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig und verzeichnet eine einwandfreie Sicherheitsbilanz.
Treten Sie mit uns in Kontakt, um die Sicherheitsmaßnahmen in unseren kollaborativen Robotern zu besprechen, die dem Leitsatz "Der Mensch steht an erster Stelle" folgen. Zu den Sicherheitskomponenten in unseren FTS gehören Not-Aus-Tasten, Sicherheits-Laserscanner, Sicherheits-SPS, Gabelspitzen-Sensoren und Warnsysteme.
Verbesserte Flexibilität
Haben Sie jemals von der flexibelsten Montagelinie für Ihr Werk geträumt? Wenn ja, dann können Sie diesen Traum mit Fahrerlosen Transportsystemen Wirklichkeit werden lassen. Sie müssen nicht mehr in teure Kräne oder Förderbänder investieren, um diesen Traum zu verwirklichen. Ihre FTS werden zum neuen Fließband und ersetzen damit traditionelle Konzepte, die kostspielige Installationen erfordern.
Ein weiterer Vorteil der FTS von AMR ABB Robotics ist, dass sie die Flexibilität Ihrer Materialtransportprozesse erhöhen. Müssen Sie Ihre Prozesse fortsetzen, während Sie ein Fahrzeug reparieren oder warten? Ersetzen Sie es einfach durch ein anderes FTS und geben Sie das andere zur Reparatur oder Wartung.
Eine flexible FTS-Technologie in Ihrer Anlage bietet die Möglichkeit, Ihre Fertigungsprozesse zu skalieren. Wenn Sie eine größere Produktionslinie wünschen, können Sie einfach Arbeitsplätze und FTS hinzufügen.
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein neues Produkt und benötigen dafür innerhalb weniger Monate eine Montagelinie. Für die erforderlichen Spezialarbeiten fügen Sie einfach eine neue Arbeitsstation hinzu. Wenn die neue Produktlinie ausläuft, können Sie einfach zur ursprünglichen Einrichtung zurückkehren.
Optimale Platznutzung
Im Vergleich zu herkömmlichen Fördersystemen bieten FTS eine bessere Raumausnutzung, und die FTS von AMR ABB Robotics verwenden die neuesten Navigationssysteme, um Ihnen dabei zu helfen, dieses Ziel in Ihren Anlagen zu erreichen. Unsere Navigationstechnologien verfügen über die folgenden Eigenschaften:
- Magnetische Navigation
- Laser-Navigation
- QR-Navigation
- Natürliche Navigation
- Duale Navigation
Diese Technologien optimieren die Gebäudefunktionen in einer Vielzahl von Anwendungen, die Unternehmen mit begrenztem Platzangebot zugute kommen.
So können FTS in der Ära des Coronavirus hilfreich sein. FTS können in überfüllten Räumen unabhängig arbeiten, ohne ein erhöhtes Risiko für die Übertragung von Krankheiten darzustellen. Daher können FTS in einer Zeit, in der soziale Distanzierung notwendig geworden ist, trotzdem in diesen Räumlichkeiten eingesetzt werden. Auf diese Weise können die Roboter Bereiche nutzen, die für Werker ein Gesundheitsrisiko darstellen würden.
Reduzierte Gesamtbetriebskosten
Die Integration von FTS ist auch dann von Vorteil, wenn Sie die Auswirkungen der Kosteneinsparungen betrachten. Der Großteil der Kostensenkung ergibt sich aus der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben. Indem sie Warenpaletten quer durch das Lager und in bereitstehende Anhänger transportieren, erhöhen diese Roboter die betriebliche Effizienz.
Abgesehen von den Arbeitseinsparungen bringen FTS auch Einsparungen in Bezug auf Flexibilität, Sicherheit und Genauigkeit. Zum Beispiel bei der Anlagensicherheit: Die Fahrzeuge arbeiten äußerst vorhersehbar, und ihre Geschwindigkeiten und Stopps sind kontrollierbar.
Diese Einsparungen sind großartig, aber es ist wichtig, dass jeder Kunde die Rentabilität der Investition analysiert. Die meisten Kunden haben einen ROI innerhalb von drei Jahren nach Inbetriebnahme des Roboters.
Wie AMR ABB Robotics Ihren FTS-Bedarf unterstützt
Wie lauten die Design-Spezifikationen für Ihr FTS-System? Was auch immer Ihre FTS-Bedürfnisse sind, AMR ABB Robotics hat eine Antwort aus einem umfangreichen Portfolio von Artikeln und Dienstleistungen. Unsere FTS sind speziell für die Automatisierung von sich wiederholenden Prozessen und Aufgaben in der Materialhandhabung, in Produktionsabläufen, bei der Lieferung von Waren an Personen (Goods-to-Person) und anderen Anwendungen konzipiert.
Viele Vertriebseinrichtungen und Lagerhäuser haben sich für diese AMR ABB Robotics-Lösung entschieden und damit verschiedene intralogistische Herausforderungen gemeistert.
Denken Sie, dass es an der Zeit sein könnte, unsere FTS in Ihren Betrieb einzubinden? Wenden Sie sich an uns, damit wir Ihre Bedürfnisse und die mögliche Implementierung dieser Lösungen gründlich prüfen können.