Con el objetivo de presentar el Plan de Responsabilidad Social Corporativa de ASTI y, sobre todo, con la misión de compartir conocimiento, actividades y experiencias en estas áreas –además de nuestro deseo de continuar por un mismo camino juntos –, el 21 de enero tuvo lugar un encuentro online sobre RSC con algunos proveedores de ASTI Mobile Robotics. Gracias a la participación de alrededor de una veintena de nuestros compañeros ese día, el encuentro cumplió con todas nuestras expectativas y además, sirvió para establecer las bases del camino por el que no solo debe avanzar ASTI, sino también todos los agentes sociales con los que trabajamos y colaboramos.

Después de la presentación y bienvenida del Director de Operaciones de ASTI Mobile Robotics, Víctor Baz, el Responsable de la Cadena de Suministro, Luis Lázaro, explicó brevemente algunos puntos en común de la estrategia de ASTI y la de los proveedores para el año 2021. Después de esta explicación, siguió una breve presentación del Plan de RSC, el Protocolo de Proveedores y el Código Ético de Proveedores –además de los programas de la Fundación ASTI. Posteriormente, se realizó una actividad práctica diseñada para conocer y unir todos los objetivos con las acciones diseñadas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El día fue intenso pero muy productivo y algunos de los títulos que los mismos participantes terminaron destacando fueron:

 

Producción, ética y lógica ecológica

ASTI SUPPLY. Alineados con un futuro de la robótica más sostenible

Dispuestos a transformar el mundo con nuestros colaboradores. Todos juntos por unos Objetivos de Desarrollo Sostenible. #DREAMTEAMSTI

La unión hace la fuerza

Somos una única compañía

Trabajo conjunto

Un compromiso bilateral BB2.0

Una buena idea puede ser compartida

Implicación común

 

El Plan de Responsabilidad Social Corporativa (2019-2021) refleja nuestros valores de RSC, criterios para una buena gobernanza y una preocupación general por las personas, la comunidad y por la sociedad. Y por supuesto, no podemos olvidar nuestro compromiso por el cuidado del medioambiente. Con este fin, ASTI siente que el papel de las compañías es fundamental para la transformación social y para llegar a alcanzar los compromisos establecidos en la Agenda 2030. Por lo tanto, uno de los desafíos del Plan está especialmente enfocado a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De este modo, una parte significativa del día se dedicó a compartir actividades y experiencias sobre los ODS.

¿Por qué un código ético para proveedores?

 

04-04-Quality-sinc

 

Definición de requisitos mínimos de conducta responsable para todos los proveedores de productos y servicios de ASTI deben asumir como propios.

03-04-Efficiency-sinc

Garantía de transparencia y trazabilidad del proceso de compra

05-03-Traceability-sinc

 

Asegurar la mejora continua del proceso de aprovisionamiento del grupo

07-04-Reliability-sinc

 

Promocionar la generación de una red industrial responsable, siendo ASTI la fuerza conductora que esté detrás del cambio en cuanto a calidad y RSC.

 

La innovación y la tecnología son los pilares del trabajo de nuestra compañía y, sin duda, son la base del futuro de la sociedad 4.0 – una sociedad que está avanzando a grandes pasos. Por lo tanto, el desarrollo de la tecnología de ASTI debe contribuir a mejorar la calidad de vida, facilitar la manera en que se trabaja y mejorar la eficiencia operacional de nuestros clientes. Sin embargo, todo debe llevarse a cabo sin perder de vista que trabajamos por y para las personas. Y nosotros trabajamos con un enfoque basado en las personas: uno que incluye nuestro "Talento 4.0" – y son precisamente las personas, las que hacen posible que nuestros sueños se hagan realidad día tras día.

Ahora, solo debemos construir el camino juntos hacia el futuro de la robótica.