Ventajas de los Robots móviles y AGVs
En los últimos años, se ha producido un importante incremento de la demanda de vehículos de guiado automático (AGV por sus siglas en inglés), en parte gracias a una mayor percepción de las ventajas de los robots móviles en entornos industriales. Este mercado alcanzará el valor de 13.520 millones de dólares en 2027; como referencia, basta con comparar esta cifra con la de 2019, cuando el mercado solo tenía un valor de 5.210 millones de dólares.
Algo debe estar impulsando la adopción creciente de esta tecnología. A diferencia de la idea errónea y extendida de que los AGV son caros e invasivos, esta tecnología es totalmente flexible y fiable para su integración en diferentes layouts, y estos no son los únicos beneficios que se pueden obtener de la instalación de estos sistemas.
A continuación se detallan algunas de las ventajas de los robots móviles y los vehículos de guiado automático (AGVs).
Fiabilidad
El hecho de que estos vehículos funcionen de forma autónoma significa que, además de aumentar la productividad y la eficiencia, ofrecen grandes ventajas en las tareas repetitivas. Al instalar robots móviles en una planta, ya no es necesario que los operarios abandonen su puesto de trabajo para realizar tareas logísticas de transporte, eliminando además el esfuerzo físico derivado de llevar artículos de un lugar a otro. Por lo tanto, los AGVs hacen que las tareas de transporte sean físicamente menos exigentes para los trabajadores.
Con los AGVs de AMR ABB Robotics, la priorización de órdenes y su procesamiento se vuelven más fiables. Los clientes que han implantado nuestros sistemas han observado que se han extraviado un menor número de artículos y que se ha reducido el número de errores. Por lo tanto, la precisión de los pedidos que conlleva esta tecnología es muy eficiente.
Seguridad
A menudo percibimos en los clientes potenciales una preocupación relativa a la seguridad de los sistemas de AGVs. Las preguntas giran en torno a los siguientes temas:
- Normativa de seguridad aplicable a los AGVs
- Garantía de seguridad al utilizar el producto
- Medidas contra los riesgos de vuelco de los AGVs
- Seguridad de las cargas en voladizo
Los mejores vehículos de guiado automático vienen con sistemas de seguridad avanzados. La seguridad es esencial para estas máquinas, sobre todo porque, aunque la mayoría de las veces interactúan con personal que ha recibido formación sobre el funcionamiento de los AGVs, también pueden encontrarse cerca de ellos personas con poca experiencia con esta tecnología.
Por lo tanto, es importante seleccionar un proveedor con un excelente historial de seguridad. Tras muchos años de experiencia, AMR ABB Robotics puede presumir de unas características de seguridad impecables.
Ponte en contacto con nosotros para hablar de las medidas de seguridad de nuestros robots móviles, impulsados por el mantra "Las personas primero". Los componentes de seguridad de nuestros AGVs incluyen escáneres láser de seguridad, PLCs de seguridad, sensores en punta de horquillas, sistemas de advertencia y setas de emergencia.
Mejora en la flexibilidad
¿Has soñado alguna vez con una línea de montaje más flexible para tu planta? Si es así, puedes hacerlo realidad con los vehículos de guiado automático. Ya no necesitas invertir en costosas grúas o cintas transportadoras. Los AGVs se convierten en la nueva línea de montaje, sustituyendo los modelos tradicionales que requieren de costosas instalaciones.
Los AGVs de AMR ABB Robotics proporcionan flexibilidad a los procesos de manipulación de materiales. ¿Necesitas continuar con tus procesos mientras se repara o se realiza el mantenimiento a un vehículo? Simplemente sustitúyelo con otro AGV mientras el otro está en reparación o mantenimiento.
Disponer de esta tecnología flexible y escalable con AGVs en tu planta te ofrece la oportunidad de ampliar fácilmente tus procesos de fabricación. Si necesitas realizar nuevos procesos o aumentar tu producción, se pueden añadir estaciones de trabajo y AGVs de forma rápida.
Imagina que tienes un nuevo producto para el que necesitas una línea de montaje dentro de unos meses. Para las operaciones especiales necesarias, basta con añadir una nueva estación de trabajo. Además, si la nueva línea de productos llega a su fin, es fácil volver a la configuración original.
Uso óptimo del espacio
En comparación con los sistemas de transporte tradicionales, otra de las ventajas de los robots móviles es que ofrecen un mejor aprovechamiento del espacio, y los AGVs de AMR ABB Robotics utilizan los últimos sistemas de navegación para ayudarte a conseguir este objetivo en tu planta. Nuestras tecnologías de navegación son:
- Navegación magnética
- Navegación láser
- Navegación QR
- Navegación SLAM - natural
- Navegación híbrida
Estos sistemas de navegación optimizan la instalación y permiten realizar una amplia gama de aplicaciones incluso en aquellas plantas en las que los espacios son limitados.
Gracias a esto, los AGV pueden ser útiles durante la era del coronavirus, ya que pueden operar de forma independiente en espacios reducidos sin que ello suponga un riesgo de transmisión de enfermedades. Por tanto, en una época en la que el distanciamiento social se ha hecho necesario, los AGV pueden seguir utilizándose en esos espacios. De este modo, los robots móviles pueden utilizarse en zonas que podrían plantear un riesgo sanitario para los trabajadores humanos.
Reducción de los costes operativos
La integración de AGVs también ofrece beneficios económicos si se tiene en cuenta el impacto en el ahorro de costes. El grueso de la reducción de costes se debe a la automatización de tareas repetitivas. Al transportar pallets por el almacén o en convoy, estos robots móviles aumentan la eficiencia operativa.
Además del ahorro de mano de obra, la flexibilidad, seguridad y precisión que proporcionan los AGVs también favorece el ahorro de costes. Por ejemplo, en cuanto a la seguridad de las instalaciones, los vehículos funcionan de forma muy predecible y sus velocidades y paradas son controlables.
Estos ahorros son estupendos, pero es importante que los clientes individuales analicen el retorno de la inversión (ROI). La mayoría de los clientes obtienen un retorno de la inversión a los tres años de funcionamiento del robot.
¿Cómo AMR ABB Robotics da soporte a tus necesidades relacionadas con los AGVs?
¿Cuáles son las especificaciones de diseño de tu sistema de vehículos de guiado automático? Sean cuales sean sus necesidades de AGVs, AMR ABB Robotics tiene una respuesta a partir de una amplia cartera de artículos y servicios. Nuestros AGVs están especialmente fabricados para automatizar procesos y tareas repetitivas en la manipulación de materiales, flujos de producción y aplicaciones Goods to Person y Goods to Robot, entre otras.
Tanto empresas de distribución y almacenamiento como empresas de producción han conseguido superar diversos retos intralogísticos gracias a las soluciones de AMR ABB Robotics.
¿Crees que podría ser el momento de incorporar nuestros AGVs a tus operaciones? Consúltanos para analizar las necesidades de tu proyecto y la viabilidad de implementar una solución con AGVs.